瞭解及指定雷射元件的LDT
雷射資源指南第14.1。
雷射誘發損傷閾值 (LDT) 或稱雷射損傷閾值 (LDT),於 ISO 21254 之中定義為:" 可推斷損傷機率為零的光學元件雷射輻射事件最大數量 "。1 LDT 旨在指定雷射光學元件在損傷發生前可承受的最大雷射通量(適用於脈衝雷射,一般單位為 J/cm2)或最大雷射強度(適用於連續波雷射,一般單位為 W/cm2) 。由於 雷射損傷測試具有統計性質,因此無法將 LDT 視為絕對不會發生損傷的通量上限,而是指損傷機率低於臨界風險水準的通量上限。風險水準需視多項因素而定,例如光束直徑、每個樣本的測試位置數量,以及測試的樣本數量,以便判定規格。
光學元件的雷射誘發損傷會降低系統效能,甚至導致嚴重故障。對LDT 的瞭解不正確可能大幅提升成本,或導致元件故障。特別是在處理高功率雷射時,LDT 是所有類型雷射光學產品的重要規格,包括反射、穿透及吸收元件。由於業界在 LDT 測試方式、偵測損傷方式,以及測試資料解讀方式等方面並無共識,導致 LDT 規格十分複雜。LDT值本身並未傳達測試使用的光束直徑、每個測試站台進行的測試次數,或是測試資料的分析方式。
LDT 簡介
為了判定雷射通量是否會對光學元件造成損傷,應檢視以下雷射規格:功率、光束直徑、光束輪廓,以及雷射是否為連續波或脈衝。就脈衝雷射而言,也必須將脈衝期列入考量。
雷射強度:並沒有表面上那麼簡單
雷射光束強度是指每單位面積的光學功率,一般是以 W/cm2為單位量測。雷射強度在光束截面的分布情形稱為強度剖面。其中部分最普遍的強度剖面為平頂光束及高斯光束。平頂光束也稱為頂帽光束,其強度剖面在光束截面均固定不變。高斯光束的強度剖面,會隨與光束中心距離增加而減少(依據高斯函式)。高斯光束的尖峰通量,在光學功率相同的情況下,是平頂光束的兩倍 (圖 1)。

圖 1: 比較光學功率相同的高斯及平頂光束輪廓2
高斯光束的有效光束直徑,也會隨通量按比例增加。通量增加時,光束寬度就有更多部分具有足夠通量起始雷射誘發損傷 (圖 2)。使用平頂光束取代高斯光束可避免這種情況 (詳情請參閱 高斯光束傳播 以及 為什麼要使用平頂雷射光束?

圖 2: 高斯光束的有效直徑會隨通量增加而增加,導致提升雷射誘發損傷的機率,因為有更多損傷位置落在通量最高曲線的寬度之中
雷射強度扮演重要角色,判定光學元件搭配雷射使用時所需的 LDT。部分雷射也包含非刻意的高強度區域,也就是所謂的熱點,可能造成雷射誘發損傷。
連續波雷射:
連續波 (CW) 雷射損傷,一般是由光學元件 鍍膜 或 基材吸收產生的熱效應造成。3 消色差透鏡等黏合光學元件的 CW 損傷閾值較低,因為吸收或散射是在黏合之中產生。
若要瞭解 CW LDT 規格,就必須掌握雷射波長、光束直徑、功率強度及強度剖面(例如高斯或平頂)。CW 雷射的 LDT 是以每區域功率單位指定,一般以 W/cm2為單位。 例如若 5mW 具平頂光束的 532nmNd:YAG 雷射,搭配使用 1mm 光束直徑時,功率強度為:
因此若光學元件指定的 LDT 低於 0.64W/cm2 ,使用者在 532nm 時就有光學損傷的風險。若使用高斯光束,就可能需要加入 2 作為額外係數。
脈衝雷射:
脈衝雷射會以特定重複率或頻率發射離散的雷射能量脈衝 (圖 3)。每脈衝能量與平均功率呈直接比例關係,並與雷射重複率呈反向比例關係 (圖 4)。
短奈秒雷射脈衝的損傷,一般是因為暴露在雷射光束高電場之中,導致材料電介質分解所造成。3 電介質分解於電流通過電隔離裝置時產生,因為其中使用的電壓超越材料的崩潰電壓。對於脈衝寬度較長或高重複率的雷射系統,雷射誘發損傷可能因為熱誘發損傷與電介質分解兩者共同造成。發生這種情況的原因,在於脈衝期仍相當於電子-晶格動態期,而這是熱誘發損傷的原因。對於約 10ps 以下的超短脈衝,這類熱程序可忽略不計。4 在這種情況下,電子會由價帶非線性激發至傳導帶,其中透過多光子吸收、多光子游離、通道游離以及突崩游離等機制造成損傷。5

圖 3: 脈衝雷射的脈衝暫時由反向重複率分離

圖 4: 結合脈衝能量及重複率決定雷射總功率
相較於功率密度,脈衝雷射 LDT 是以通量指定,單位為 J/cm2 。請務必瞭解雖然 J/cm2 並沒有時間單位,但損傷閾值取決於脈衝期。在大部分情況下,LDT 通量值將隨脈衝期增加而增加。若要瞭解脈衝 LDT規格,就必須掌握雷射波長、光束直徑、脈衝能量、脈衝期、重複率及強度剖面(例如高斯或平頂)。脈衝雷射通量、脈衝能量及光束直徑之間的關係定義為:
例如平頂 Q 切換(脈衝)雷射在脈衝能量為 10mJ、脈衝期為 10ns 及光束直徑為 10μm 的情況下,將具有下列通量:
達到千焦耳程度的通量值非常高,幾乎一定會造成光學元件損傷,因此在計算時除了雷射能量以外,光束直徑也是關鍵因素。
損傷機制:
除了熱能積聚及電介質分解外,雷射與部分類型瑕疵的互動,也可能觸發雷射誘發損傷。瑕疵包括研磨及拋光製程留下的次表面損傷、拋光磨料在光學元件留下的細微粒子,或是鍍膜留下的金屬元素。每種瑕疵來源都會呈現獨特的吸收特性,而任何特定瑕疵的性質與大小,將決定光學元件在不產生損傷情況下,所能承受的雷射通量。
如前所述,脈衝期對導致雷射誘發損傷的機制類型具有重大影響 (圖 5)。相當於飛秒至皮秒的脈衝期,可能會將材料價帶的電荷載體激發至傳導帶,造成各種非線性效應,包括多光子吸收、多光子游離、通道游離及突崩游離 (表 1)。相當於皮秒至奈秒的脈衝期,可能會透過載體-載體散射及載體-光子散射等方式,讓傳導帶的電荷載體鬆弛回到價帶,進而導致損傷。

圖 5: 各種雷射誘發損傷機制的時間相依性6
損傷機制: | 說明 |
多光子吸收 |
在吸收過程中,同時吸收了能量低於材料能隙能量的兩個以上光子,讓吸收與強度之間不再呈線性比例關係。 |
多光子離子化 | 吸收兩個以上光子,其綜合能量造成材料之中原子的光子離子化。 |
隧道離子化 | 超短雷射脈衝產生的強大電場,讓電子能像「隧道」一樣穿越電位障,並讓電子能夠依附原子,使電子能夠逃脫。 |
突崩游離 | 超短雷射脈衝產生的強大電場,造成電子加速並碰撞其他原子。這會讓原子離子化並釋放更多電子,然後繼續離子化其他原子。 |
載體-載體散射 | 由電場加速的電子與其他電子碰撞,導致電子散射並與更多電子碰撞。 |
載體-聲子散射 | 由電場加速的電子激發聲子,或是在材料晶格中振動。 |
電介質崩潰 | 由於施加電壓超過材料的崩潰電壓,造成電流通過電絕緣體。 |
熱效應 | 雷射脈衝能量在材料之中造成畸變和振動,進而產生熱擴散。 |
表 1: 說明不同損傷機制
各種不同的損傷根源,造成不同的雷射誘發損傷形態 (圖 6)。瞭解各項形態對鍍膜及製程開發相當重要,不過對雷射光學應用而言,只有在判定損傷是否大幅降低雷射系統效能時,形態才具有重要地位。系統能夠因應的效能退化量需視應用而定。例如在部分情況下,減少 10% 穿透是可忍受的,但其他系統可能在入射光散射超過 1%時就失效。根據 ISO 21254:2011 標準,光學元件暴露至雷射後,任何可偵測的變化都屬於損傷。

圖 6: 不同根源產生雷射誘發損傷的各種形態
調整 LDT:
請務必記得,損傷閾值需視波長及脈衝期而定。如果光學元件指定LDT 的波長或脈衝期,與應用的波長或脈衝期不同,就必須依據應用條件評估 LDT。如果可能應避免調整LDT;提供適用於所有情況的固定調整規則並不容易,不過有一般規則,可在由初始波長 (λ1) 及脈衝期 (τ1) 變更為新波長 (λ2) 及脈衝期 (τ2) 時用於調整 LDT 值。7
此項調整不應用於大範圍波長或脈衝期。例如 公式 5可能適用於 1064nm 至 1030nm 的波長變動,但不應用於將 1064nm 的 LDT 值調整為截然不同的波長(例如 355nm)。雷射損傷閾值縮放計算機 提供應用條件小幅變化時縮放 LIDT 值的近似值。
參考資料
- International Organization for Standardization. (2011). Lasers and laser-related equipment -- Test methods for laser-induced damage threshold -- Part 1: Definitions and general principles (ISO 21254-1:2011).
- R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517, 1998.
- Paschotta, Rüdiger. Encyclopedia of Laser Physics and Technology, RP Photonics, October 2017, www.rp-photonics.com/encyclopedia.html.
- R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517, 1998.
- Jing, X. et al., “Calculation of Femtosecond Pulse Laser-Induced Damage Threshold for Broadband Antireflective Microstructure Arrays.” Opt. Exp. 2009, 17, 24137.
- Mao, S. S. et al., “Dynamics of Femtosecond Laser Interactions with Dielectrics.” Appl. Phys. A 2004, 79, 1695.
- Mazur, Eric, and Rafael R Gattass. “Femtosecond Laser Micromachining in Transparent Materials.” Nature Photonics, vol. 2, 2008, pp. 219–225.
- Carr, C. W., et al. “Wavelength Dependence of Laser-Induced Damage: Determining the Damage Initiation Mechanisms.” Physical Review Letters, 91, 12, 2003.
更多技術資源
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information