eo_logo
 
Product added to cart
不同類型的 LDT 規格

不同類型的 LDT 規格

雷射資源指南第14.3

Laser-Induced Damage Threshold (LIDT) is the maximum fluence or intensity that a laser optic can withstand before being damaged. It is specified as a fluence for pulsed lasers, typically in J/cm2, and an intensity for continuous wave (CW) lasers, typically in W/cm2. LIDT values are statistically derived after testing and should be recognized as the fluence below which the damage probability is less than the critical risk level, not the fluence below which damage will never occur. Much more detail on the nature of LIDT and its testing can be found in our Understanding and Specifying LIDT of Laser Components, Laser Damage Threshold Testing, and Uncertainty in LIDT Specifications application notes.

並非所有光學元件都接受 LDT 測試,而所有測試也並非以相同方式執行,因此產生不同類型的規格。愛特蒙特光學 (EO) 依據特定光學元件的效能需求,使用下列三種方法指定 LDT

1) 認證雷射誘發損傷閾值 (LDT)

  • 根據 ISO 21254 測試樣本數足夠的光學元件,盡我們的最大能力保證效能。

2) 參考雷射誘發損傷閾值 (LDT)

  • 至少測試一個光學元件作為代表,但不足以保證符合規格。

3) 設計雷射誘發損傷閾值 (LDT)

  • 愛特蒙特光學並未測試光學元件,不過我們的工程師或第三方供應商相信零件應能符合規格。如果光學元件類似其他具有認證或參考LDT 規格的光學元件,就可使用此項規格。

我們在內部設置雷射損傷測試實驗室,因此可以自行度量,確保測試條件能夠類似於預定的終端應用。我們對自己的認證 LDT 規格深具信心,因為我們控制整個開發流程,範圍涵蓋內部設計、製造乃至於測試。我們也監督整個流程,確保製程的任何變化,不會影響預定用於高功率雷射光學元件的 LDT。

Previous Section 上個章節 下個章節 Next Section

更多技術資源

 

 

這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program