Product added to cart
High Reflectivity Mirrors

利用雷射及成像技術檢視角落周圍

 

擷取角落周圍及障礙物後方的物件影像

 

光線從隱蔽目標往回散射,可用於重新建構目標 3D 模型

 

涉及周圍物件對隱蔽目標散射的雷射光

 

有利於自動車、公共衛生和醫療成像應用的多種潛在效益

除非是天文學中重力透鏡效應造成光線彎曲等極端案例,否則每種成像應用都要求物件、相機或探測器之間具有直接視線。但大部分的成像應用都受限於直線傳播的光線。不過情況已有所改變,部分頂尖研究成果開創出新的可能性,能夠繞過角落和障礙物進行成像。結合雷射、靈敏相機和運算重建方法,可從周圍物件散射光線,偵測到障礙物所隱蔽的物件。

未來發展就在眼前

非直視性成像程序類似於 LiDAR(光達),將雷射脈衝傳送至物件,而光線從物件散射返回的傳播時間,則可用於量測物件與探測器之間的距離。而非直視性成像技術會在此過程中新增另一個散射事件,對受障礙物隱蔽的物件進行成像。1

3D printed mechanics used for prototyping
圖 1: 向目標附近的物件(例如牆壁)傳送超高速雷射脈衝,來對障礙物隱蔽的目標進行成像
3D printed mechanics used for prototyping
圖 2: 雷射脈衝觸及牆壁或其他目標附近的物件後發生散射。散射光會朝向隱蔽目標進行傳播
3D printed mechanics used for prototyping
圖 3: 前述光線會從隱蔽目標處再次散射,並回傳至牆壁。高度靈敏相機偵測到觸及牆壁的第二次散射光。透過牆上的許多不同雷射位置重複此過程,進而形成隱蔽目標的 3D 模型

重建隱蔽目標模型

若要即時測量皮秒及飛秒光線脈衝傳播,則需使用單光子雪崩型光電二極體陣列相機等高度靈敏相機。探測器會接收兩種不同的回傳訊號:直接從牆壁散射的初始光線訊號,以及從目標散射的第二光線訊號,系統會將後者用於非直視性成像。這項飛時測距資訊可用於重建一系列橢圓體,全部與隱蔽目標的特定點重疊,可供運算軟體計算相機與隱蔽目標之間的距離,進而重建目標的 3D 模型。

3D 物件可分解為許多可散射光線的個別點。將以上所有點加總,就可重建原始物件的模型。如果探測器能夠以 100ps 的時間分辨率來解析回傳的脈衝,則隱蔽目標上的點可達到約 1.5cm 的空間分辨率。1

3D printed mechanics used for prototyping
圖 4: 本圖說明非直視性成像技術如何加總圖 1-3 流程所判定的系列點,進而產生隱蔽物件的 3D 模型

真實世界應用

Autonomous Vehicles

自動車

可使汽車感測即將進入直接視線範圍的趨近車輛或轉角附近的行人2

Public Safety

公共安全

可讓執法人員、消防員和醫療急救服務人員在安全距離外偵測危險環境中是否有人2

Medical Imaging / Microscopy

醫療成像/顯微鏡

研究系統直接視線範圍外的小型 3D 結構2

非直視性成像的未來發展

運用這項新興技術開發可供實際應用的解決方案,並且方便攜帶而不對觀測者眼睛造成危險,是一項非常艱鉅的任務。非直視性成像的主要挑戰之一在於只有少量光線會返回探測器,因此探測器必須擷取極少量光線,且不能與其他環境光線混淆。回傳至探測器的訊號源自兩個連續散射事件,因此損耗極高。回傳訊號最低可至每雷射脈衝一個光子。1

不過史丹佛運算成像實驗室 (Stanford Computational Imaging Lab) 已經開發能在戶外間接日照條件下運作的非直視性成像系統。2他們運用復歸反射帶,成功對牆壁遮蔽的物件進行成像,為這項技術的未來帶來正面的展望。

中佛羅里達大學 Aristide Dogariu 實驗室 (The lab of Aristide Dogariu of University of Central Florida) 目前正研究一種非直視性成像技術,運用光線照射牆壁後衍生的空間相干特性,來取代從牆壁及後方目標散射的雷射光。3如此一來,建模隱蔽目標時就不需要使用超高速雷射照明,從而使這項技術在實際應用中更方便攜帶且易於使用。

非直視性成像技術還需要更多發展,才能成為實用的商業系統,但是對新世代的成像應用來說,這項技術是一項前景可期的解決方案。

參考資料

1. Faccio, Daniele. “Non-Line-of-Sight Imaging.” Optics and Photonics News, vol. 30, no. 1, Jan. 2019, pp. 36–43.

2. M. O’Toole, D.B. Lindell, G. Wetzstein, “Confocal Non-Line-of-Sight Imaging Based on the Light-Cone Transform”, Nature, 2018.

3. Batarseh, M., et al. “Passive Sensing around the Corner Using Spatial Coherence.” Nature Communications, vol. 9, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41467-018-05985-w.

愛特蒙特光學的非直視性成像

愛特蒙特光學 (EO) 設計並製造各種成像鏡頭和超高速雷射光學元件,兩者皆適用於非直視性成像系統。

常見問題解答

FAQ  愛特蒙特光學是否銷售完整的非直視性成像系統?
否,這項技術大多仍限於科學研究環境,愛特蒙特光學並未銷售非直視性成像系統。然而,愛特蒙特光學確實銷售各種成像鏡頭及超高速雷射光學元件,兩者都適用於非直視性系統。
FAQ  最初從牆壁散射的雷射光,不是比隱蔽目標的第二次散射光更強嗎?

直接從牆壁散射的光線,遠比間接物件的第二次散射光更強,但兩者之間具有有時間延遲,而高靈敏度探測器具有夠高的時間分辨率,可區分這兩種訊號。2

FAQ  掌控了隱蔽目標第二次散射的時間延遲後,運算重建軟體要如何重建物件 3D 模型?

軟體會先將所有測量結果儲存在 3D 時空體之中,然後沿時間軸重新取樣測量,使用頻域中的逆濾波器捲繞結果,並沿著深度軸重新取樣,進而恢復隱蔽物件。2

FAQ   取得資料後,要花多少時間重建隱蔽目標的 3D 模型?

史丹佛運算成像實驗室 (Stanford Computational Imaging Lab) 的非直視性成像程序只需 0.5 秒就能產生 3D 模型。2

資源

應用說明

技術資訊及應用範例包括理論說明、方程式、圖示及其他各項。

Ultrafast Lasers – The Basic Principles of Ultrafast Coherence
閱讀  

LIDT for Ultrafast Lasers
閱讀  

這項內容對您是否實用?
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin