使用高色散超快反射鏡提供色散補償
請觀看愛特蒙特光學的 TECHSPEC® 高色散超快反射鏡,瞭解本產品如何在超快雷射系統中補償色散並壓縮脈衝期。脈衝壓縮在各種超快應用中至為關鍵,例如醫療雷射、微加工和非線性成像。這類反射鏡可縮短輸出脈衝,補償群組延時色散 (GDD) 和第三階以上的色散。高色散反射鏡可以取代光柵或稜鏡脈衝壓縮器,構成更精巧的校準低敏型系統。您可在 www.edmundoptics.com.tw/highly-dispersive-mirrors 檢視 TECHSPEC® 高色散超快反射鏡,並於 https://www.edmundoptics.com.tw/c/ultrafast-optics/1224/ 檢視全系列的超快光學元件。
影片逐字稿
您好,我是 Tony Karam,愛特蒙特雷射光學產品線超快光學 (Ultrafast Optics) 部門的經理。愛特蒙特光學 TECHSPEC® 超快高色散反射鏡具有多個強大的腔, 搭配整體啁啾多層鍍膜,可提供高效能的脈衝壓縮, 並在超快雷射應用中提供色散補償。超快高色散反射鏡是一種特殊反射鏡, 專門設計搭配使用具有皮秒、飛秒或阿秒脈衝期間的的雷射,也就是所謂的超快雷射。超快雷射具備極端的脈衝期間,能夠更乾淨削磨組織和其他材料,並且比奈秒雷射等前代技術更精準。 因此超快雷射用於各種醫療應用, 提升手術安全性(例如視力矯正手術),降低感染風險並縮短患者恢復時間。超快雷射也適用於進階材料加工,以更高的精度和效率對小型特徵進行微加工,效果優於其他雷射類型。除了生醫和材料加工產業,超快高色散反射鏡也適合 其他多種應用, 例如 3D 列印醫療裝置、非線性成像和光譜儀。基於不確定性原理的作用,超短脈衝具有寬廣的能量頻寬。 這可歸因於 光子本身的波屬性, 由於時間-能量精度受限於傅立葉轉換,超快脈衝在不同材料行進時會產生暫時色散。因此使用超快雷射時,通常需要壓縮和色散補償。所幸超快高色散反射鏡能以反射鏡鍍膜修正這項色散;反射鏡鍍膜可在寬廣的頻寬範圍內提供高度的負群組延時色散和低損耗。大規模群組延時色散是以最佳方式結合兩種簡易的反射鏡鍍膜技術的成果,也就是啁啾反射鏡和 Gires-Tournois 干涉儀反射鏡。傳統啁啾反射鏡的穿透深度關係取決於波長,因此可實現負群組延時色散。不過這項技術也會產生波長相關的 GDD 振盪,此特性類似於 Fabry-Perot 共振器,且只能實現有限的負 GDD。Gires-Tournois 干涉儀反射鏡則是依據共振腔結構,達成角度相關的負群組延時色散。但這項技術僅適用於極窄頻寬範圍,且會產生第三階以上的色散。將這兩項技術進行最佳化,可提高鍍膜的群組延時色散值,並在更寬廣的頻寬內降低損耗,超越傳統啁啾反射鏡或 GTI 反射鏡,完全不必增加多層鍍膜厚度。如需進一步瞭解超快高色散反射鏡和應用,請造訪
www.edmundoptics.com.tw/highly-dispersive-mirrors
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information