遠心鏡頭大小控制
作者: Gregory Hollows, Nicholas James
成像資源指南第4.3部份
任何遠心鏡頭的視場皆受前端光學直徑限制:所需視場愈大,前端光學直徑就愈大。遠心鏡頭會隨放大倍率低而變得又大又重,因為低放大倍率需要較大的前光學鏡頭,但無法用在重量或尺寸有限制的環境。鏡頭 f/# 也會影響鏡頭尺寸,特別是在高放大倍率的情況下,前光學鏡頭也會隨鏡頭速度變大。圖 1 為不同 f/# 的兩組 4X 遠心鏡頭,圖 1 上方鏡頭是以 f/6 運作的系統,而下方是以慢速 f/16 運作。

圖 1: 兩組 4X 遠心鏡頭 (上方為 f/6,下方為 f/16),顯示 f/# 在一定程度上可決定遠心鏡頭的元件尺寸。
如果需要特別大的視場,定焦鏡頭可額外加上光學鏡頭,創造假遠心鏡頭以擴大視場。圖 2 為增加菲涅耳透鏡 (Fresnel Lens) 的 25mm 定焦鏡頭,創造擁有 8 英寸視場的遠心鏡頭效果。這種擴增方式通常會降低影像品質,不如特別設計的遠心鏡頭,但適合成本有限、要求大視場的遠心應用環境。這種方法又因為使用菲涅耳透鏡,所以工作距離的調整彈性很低,並會有嚴重的色像差。

or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information