eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Reflective Objectives and Beam Expanders | 反射物鏡和擴束鏡 (166)

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

桿式反射鏡

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

現在查看 添加內容至保存

Reflective Laser Beam Shaping

Beam Shaping for High Power and Short Pulse Durations

現在查看 添加內容至保存

高反射率反射鏡適合雷射應用

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

現在查看 添加內容至保存

高色散反射鏡

超快高色散反射鏡對於超快雷射應用中的脈衝壓縮和色散補償、提高系統性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

半導體超級反射鏡

Semiconductor supermirrors offer high reflectivity and outperform many IR mirrors on the market. Learn more about these new supermirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

超快高色散反射鏡

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

現在查看 添加內容至保存

未來的顯微鏡物鏡

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

現在查看 添加內容至保存

使用高色散超快反射鏡提供色散補償

請觀看愛特蒙特光學的 TECHSPEC® 高色散超快反射鏡,瞭解本產品如何在超快雷射系統中補償色散並壓縮脈衝期。

現在查看 添加內容至保存

E 系列動態光學反射鏡調整組件

E 系列運動光學安裝座為實驗室使用、原型設計和系統整合等應用提供高價值和基本功能

現在查看 添加內容至保存

使用無限校正物鏡和管鏡

想要使用無限遠校正物鏡來拍攝影像嗎?您需要一個管透鏡才能做到這一點!了解愛特蒙特光學的原因和工作原理。

現在查看 添加內容至保存

了解顯微物鏡

想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。

現在查看 添加內容至保存

適用於雷射應用的反射式光學產品

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

現在查看 添加內容至保存

高斯光束計算器

現在查看 添加內容至保存

傳感器和鏡頭

成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。

現在查看 添加內容至保存

雷射光束整型概觀

了解如何瀏覽用於塑造雷射光束的輻照度輪廓和相位的許多可用選項,以最大限度地提高雷射系統的性能。

現在查看 添加內容至保存

2µm 雷射

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

現在查看 添加內容至保存

MTF 曲線和鏡頭性能

透過直接比較相關的調變傳遞函數 (MTF) 曲線來探索成像鏡頭表現的差異。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭間隔環,墊片和增距鏡

想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

紫外雷射

A new generation of small, cost-effective, CW ultraviolet (UV) lasers allows more applications to move to UV wavelengths for increased power and precision.

現在查看 添加內容至保存

盡可能減少超快系統的熱透鏡效應

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

現在查看 添加內容至保存

抗反射 (AR) 鍍膜

抗反射 (AR) 鍍膜應用於光學元件,以提高吞吐量並減少背反射造成的傷害。

現在查看 添加內容至保存

高反射率鍍膜

高反射率 (HR) 鍍膜應用於光學元件,以最大限度地減少反射雷射和其他光源時的損失。

現在查看 添加內容至保存

鑽石車削離軸拋物面反射鏡的粗糙度

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

鏡頭實際性能和限制考量

需要幫助理解鏡頭實際性能和限制考量嗎?了解一些基本概念,有助於闡明您對愛特蒙特光學的理解。

現在查看 添加內容至保存

為什麼使用消色差透鏡?

想知道為什麼應該使用消色差透鏡嗎?在愛特蒙特光學了解有關消色差透鏡的更多信息,包括解剖結構、顯著特徵等

現在查看 添加內容至保存

反射鏡金屬鍍膜

Want to learn more about metallic mirror coatings? Find information about standard and custom metallic mirror coatings that are available at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

用於成像的液態鏡頭

Quickly Autofocus and Overcome Depth of Field Limitations

現在查看 添加內容至保存

如何製作EO成像鏡頭

Imaging lens assemblies are vital components for a wide range of cutting edge applications including machine vision, biomedical instruments, factory automation, and robotics.

現在查看 添加內容至保存

高斯光束傳播

假設許多雷射具有高斯分佈,了解高斯光束傳播對於預測雷射的實際性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program