eo_logo
 
Product added to cart

利用紫外線和紅外線光譜儀提供的資訊

鑑別雜草,蟲害和農作物缺陷

分析天氣模式,毀林模式和生態系統退化

早期發現和診斷皮下組織疾病,包括癌症

Please accept marketing-cookies to watch this video.

使用擴展波段最大化圖像資訊

高頻譜成像(HSI)和多頻譜成像(MSI)是兩種相關技術,它們利用專門的視覺系統,除可見光外,還從電磁頻譜的擴展區域獲取更多的圖像資訊(圖1)。

可見波長頻譜只是整個電磁頻譜的一小部分,高頻譜成像(HSI)和多頻譜成像(MSI)使用額外的波長來收集更多資訊。
圖 1:可見波長只是整個電磁頻譜的一小部分,高頻譜成像(HSI)和多頻譜成像(MSI)利用額外的波長收集更多資訊。

這些技術雖然相似,但略有不同,對各自的應用空間很有用。儘管這些技術提供了出色的圖像資訊,但所使用的系統在光源,濾波器和光學設計方面要復雜得多。

成像技術

典型的機器視覺系統僅使用可見光帶(400至700 nm)中的光線,大多數機器視覺傳感器的光譜靈敏度峰值約為550 nm。傳感器的靈敏度由量子效率曲線提供,該曲線描述將特定波長的光子轉換為特定傳感器的電信號的效率。但是,當標準硅傳感器進入紫外線和紅外波長時,其量子效率會降低(圖2)。

RGB攝影機的量子效率曲線顯示紅色,綠色和藍色靈敏度之間的重疊。
圖 2:RGB攝影機的量子效率曲線顯示紅色,綠色和藍色靈敏度之間的重疊。

高光譜和多光譜成像技術使用專門的成像鏡頭和機器視覺傳感器收集有關物體和環境的詳細資訊,比標準視覺系統大得多。這些專用傳感器的製造成本要高得多,因為它們是由不同於硅的基材材料製成的。砷化鎵(INAS),砷化鎵(GaAs)和砷化鎵(InGaAs)等材料用於波長達2600nm的成像。 諸如汞鎘(MCT或Hg CD Te),銻化銦(InSb)焦平面陣列,砷鎵焦平面陣列和千分尺輻射計等材料用於近紅外和中波紅外波段的成像。這些特殊傳感器需要更大的像素尺寸和精確校準,以獲得所需的靈敏度和解析度。1

儘管這些傳感器由特殊材料製成,但其功能幾乎與傳統機器視覺傳感器相同,幾乎沒有引起注意。機器視覺攝像頭傳感器從輸出灰度陣列構建2D圖像,這些圖像通常用於按分類,測量或定位對對象進行表徵。如果沒有光學濾波器或拜耳模式(RGB)濾波器來限制進入像素的光線波長,傳統傳感器就無法區分光線的波長。2它由視覺軟體使用相鄰像素及其周圍波長的資訊構建。在高頻譜(HS)圖像中,像素捕獲有關坐標位置(像素網格內)和信號強度的所有相同資訊。但是,先前傳統圖像的二維灰陣列變成了三維陣列(或立方體),其中波長是附加維度(圖2)。

多光譜(MS)和高光譜(HS)成像之間的區別在於波長資訊是以離散還是連續的方式單獨呈現。
圖 3:多光譜(MS)成像與高光譜(HS)成像之間的區別在於波長資訊是以離散還是連續的方式單獨呈現。

如上面的圖3所示,將收集傳感器陣列中每個像素的波長資訊。多光譜(MS)成像與高光譜(HS)成像之間的區別在於波長資訊的呈現方式。多頻譜成像將波長資訊分組為離散頻帶,而超頻譜成像則由連續頻帶表示。因此,這些技術幾乎與高光譜成像相同,波長解析度高於多光譜成像。這就是這兩種技術在不同環境中具有各自優勢的原因。高頻譜成像最適合對連續頻譜上信號微妙差異敏感的應用。取樣較大頻帶的多光譜系統可能會忽略這些細微差異。選擇性抑制和捕獲某些波段覆蓋其他波段對高光譜成像有益,因為處理較少的波長意味著總處理時間較短。

獲取波長資訊的主要方法有四種,每種模式都有其優缺點。Whiskbroom方法是一種點掃描過程,一次獲取一個空間坐標的頻譜資訊,提供最高水平的頻譜解析度,但需要掃描X和Y軸上的目標區域。這會大大增加整體採集時間。1 推掃器方法是一種線掃描方法,一次捕獲和掃描一個像素,直到獲得整個區域。採用這種方法的系統可以緊湊,輕便且易於操作。但是,準確的曝光時間對於此方法至關重要。不正確的曝光時間可能會在某些頻譜帶中產生不正確飽和度的圖像。平面掃描方法掃描整個2D區域,並使用多個圖像捕獲來創建頻譜深度。此採集方法不需要傳感器或系統的平移,但關鍵在於對象不能在採集過程中移動。第四種也是最近開發的採集方法是單一照射或快照方法。此方法在積分期間捕獲和收集整個頻譜數據立方體。1這種方法對未來的高光譜成像有希望,但受到空間解析度較低的限制,因此需要加以開發。1

四種擷取模式(A)點掃描,觸鬚掃瞄模式和(B)線掃描,推掃瞄模式。 (C)平面掃描,即區域掃描模式和(D)單激發模式。
圖 4:四種擷取模式(A)點掃描,觸鬚掃瞄模式和(B)線掃描,推掃瞄模式。 (C)平面掃描,即區域掃描模式和(D)單激發模式。

應用領域

高光譜成像和多光譜成像越來越多地用於不同的空間應用,包括無人駕駛飛行器和衛星對地球表面進行遙感和航空成像。HSI和MSI攝影可以穿透地球的大氣層和雲層,提供無障礙的地面視野。這種成像是監測人口變化,觀察地質活動和研究考古遺址的理想手段。此外,還利用高光譜成像和多光譜成像技術監測和研究與毀林,生態系統退化,碳循環和不穩定天氣系統有關的環境模式。研究人員能夠利用成像數據創建全球生態學預測模型,這有助於應對氣候變化和人類對自然的影響。3

藉助於高光譜成像和多光譜成像信息,醫師可以無創地掃描皮膚以檢測細胞異常,包括癌症。這是因為有些波長可以穿透皮膚的深度比其他波長更深。使用這種成像技術,醫生不再需要根據病人的症狀描述推斷病人的狀況。此外,這些成像系統自動記錄和解釋頻譜數據,加快診斷速度,縮短診斷和治療之間的時間。 以獲得更好的效果。4

從高光譜和多光譜成像中受益的其他行業包括農業,食品質量和安全以及藥品。5 農民能夠使用安裝在無人機和拖拉機上的光譜成像系統掃描大片農田,分析作物生長,植物健康,土壤條件 使用農藥等化學品以及存在有害的傳染性或活性感染。有了這些數據,農民就可以優化空間利用,最大限度地提高產量。如圖5影片1所示, 這些技術在確定天然森林的健康狀況方面同樣有用。

這些是流經森林的溪流的圖像。最左邊的圖像是標準彩色圖像。中間圖像僅由可見頻譜以外的紅外波長創建。第三幅圖像是根據前兩幅圖像的波長資訊創建的假彩色圖像,可用於識別樹的執行狀況以及是否存在任何人造物體。本傑明·馬爾古利斯拍攝的照片
這些是流經森林的溪流的圖像。最左邊的圖像是標準彩色圖像。中間圖像僅由可見頻譜以外的紅外波長創建。第三幅圖像是根據前兩幅圖像的波長資訊創建的假彩色圖像,可用於識別樹的執行狀況以及是否存在任何人造物體。本傑明·馬爾古利斯拍攝的照片
這些是流經森林的溪流的圖像。最左邊的圖像是標準彩色圖像。中間圖像僅由可見頻譜以外的紅外波長創建。第三幅圖像是根據前兩幅圖像的波長資訊創建的假彩色圖像,可用於識別樹的執行狀況以及是否存在任何人造物體。本傑明·馬爾古利斯拍攝的照片
圖 5:這些是流經森林的溪流的圖像。最左邊的圖像是標準彩色圖像。中間圖像僅由可見頻譜以外的紅外波長創建。第三幅圖像是根據前兩幅圖像的波長資訊創建的假彩色圖像,可用於識別樹的執行狀況以及是否存在任何人造物體。本傑明·馬爾古利斯拍攝的照片
當溫度改變導致折射率和鏡頭位置改變時,鏡頭的焦距改變。
影片1: 了解有關如何組合不同光譜中的圖像的更多資訊(如圖5所示),以了解有關植物群健康狀況的更多資訊。

高光譜成像和多光譜成像的未來發展包括使這些成像系統更緊湊,更具成本效益和易於使用。使這種技術在所有行業中都更容易獲得和使用,無疑將使它在更多的應用中得到應用。

參考文獻:

  1. 超頻譜成像:關於無人駕駛飛行器傳感器,數據處理和農業和林業應用的審查
  2. Schelkanova,I.,et al."Early Optical Diagnosis of Pressure ulcers." Bioethics for Medical Applications,2015 第347–375頁,doi:10.1,016,85709,662,3.00013。
  3. Unninayar, S.和L. Olsen. "生態百科全書,2008年,第2425–2446頁。 Doi:10.1016 b978—008045405—4.00749-7
  4. Schneider,Armin和Hubertus Feußner ö m。Biomedical Engineering in Gastrointestinal surgery。學術出版社,2017年
  5. Imaging in Dermatology (皮膚病學成像),2016;第16章–皮膚病學中的超光譜和多光譜成像

常見問題

常見問題 Edmund Optics是否銷售高光譜成像或多光譜成像系統?
Edmund Optics不銷售高光譜成像或多光譜成像攝影機。但是,我們銷售的產品專為在可見光譜之外成像而設計,這些產品用於這些系統。TECHSPEC®C VIS-NIR系列定焦鏡頭 設計用於425nm至1000nm的波長。TECHSPEC®SWIR系列定焦鏡頭 專為波長介於900nm和1700nm之間的InGaAs傳感器而設計
常見問題 高頻譜(HSI)和多頻譜成像(MSI)優於哪一種?

這兩種技術都有優點和缺點,只能說在特定應用中,一種成像方法可能比另一種更合適。高頻譜成像具有更好的波長解析度,但需要更多的時間來收集數據,而高頻譜成像提供的數據比多頻譜成像更多,因為多頻譜成像對某些波長範圍敏感,並排斥其他波長範圍。因此,多譜成像通常是一個更快,資源消耗更少的過程。

常見問題 高光譜和多光譜成像傳感器由什麼組成,它們與普通機器視覺攝像頭傳感器有何不同?

普通機器視覺照相機傳感器由硅材料製成,而高光譜成像(HSI)和多光譜成像(MSI)傳感器則可由各種其他材料製成,包括但不限於砷化鎵(INAS),砷化鎵(GaAs), 砷化鎵(InGaAs),銻化銦(InSb)和汞的三硫化鎘(HgCdTe,也降至MCT)。

常見問題 高頻譜和多頻譜的方案是什麼?

高光譜成像(HSI)和多光譜成像(MSI)被用於農業,地理測繪,制藥生產,人口建模和許多醫學科學。 這些只是應用程式的一些示例。

技術資源

應用要點

技術資訊和應用範例,內容包括理論說明、公式、圖片說明等。

感測器和鏡頭
閱讀

傳感器性能和限制
讀數

高級鏡頭選擇
讀取

影片

含有豐富資訊的企業影片或教學影片,涵蓋從簡單小提示到以基於應用展示產品優點等內容。

工作距離和焦距基礎知識

鏡頭類型,解析度和感應器覆蓋範圍

網路研討會

由Edmund Optics® 專家團隊專門錄製的網路研討會影片,內容涵蓋廣泛的光學和成像主題。

技術計算機

光學,成像和光電行業常用方程式的科學計算器。

成像鏡頭選型前往

成像系統參數計算器
轉至

這項內容對您是否實用?
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program