非球面消色差透鏡

非球面消色差透鏡是屢獲殊榮的高性價比鏡頭,具備色差和球差校正兩種優異功能。通過獨特的聚合物成型工藝,愛特蒙特光學(EO)結合其世界一流的球面拋光能力,消色差透鏡的精密色彩校正功能與非球面鏡片卓越的圖像質量,從而以具經濟效益的方案滿足當今光學和視覺系統的嚴格要求。藉由加入非球面消色差透鏡的鏡頭設計,我們可大大改進中繼轉接鏡頭、聚光系統、高數值孔徑成像系統以及光束擴束器等不同應用。


Figure 1: MTF and Aberration Plot of #45-209, 12.5mm diameter, 14mm Focal Length TECHSPEC® Achromatic Lens


Figure 2: MTF and Aberration Plot of #49-658, 12.5mm diameter, 14mm Focal Length TECHSPEC® Aspherized Achromatic Lens
非球面消色差透鏡由玻璃光學透鏡粘結光敏聚合物組成,將聚合物施加在膠合鏡的一面上,可在短時間內輕鬆複製,提供靈活的典型多元件組件。

Figure 3: Example of the aspherized process.
然而非球面消色差透鏡不像一般玻璃元件,它具有-20℃至+80℃的較小工作溫度範圍。這些非球面消色差透鏡的材料將阻擋DUV透射,因此不適合某些應用。應小心處理這些鏡頭,因為它們不防刮,不過您可以輕鬆通過EO巨大庫存組件對其進行更換。雖然存在以上限制,不過非球面消色差透鏡具有的優勢,適用於相當廣泛的應用。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information