Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
eo_logo
 
Product added to cart
光學基板的熱性能

光學基板的熱性能

雷射資源指南第8.2,8.3 及 8.4部份

熱膨脹係數

對於易受溫度變化影響的應用而言,應開發 無熱光學系統 。無熱光學系統對環境熱能變化及其產生的系統失焦並不敏感。開發無熱設計取決於材料的熱膨脹係數 (CTE),以及溫度指數變化 $ \left( \tfrac{\text{d} n}{ \text{d} T} \right) $ 對紅外線領域特別關鍵。

CTE 可衡量溫度變化造成的材料尺寸分數變化。此項熱膨脹定義為:

(1)$$ \alpha_L = \frac{1}{L} \frac{\text{d} L}{\text{d} T} $$

$ \small{\alpha_{L}}$ 為原始長度, $ \small{L} $ 為長度變化, $ \small{T} $ 為線性 CTE,而 $ \tfrac{\text{d} L}{\text{d} T} $ 為溫度變化 with respect to the $ \small{L} $ dimension. 

(2)$$ \alpha_A = \frac{1}{A} \frac{\text{d} A}{\text{d} T} $$

 $ \small{\alpha_{A}}$ is the area CTE, $ \small{A} $ is the area in two dimensions, and $ \tfrac{\text{d} A}{\text{d} T} $ is the reciprocal of the temperature gradient with respect to the area. 

(3)$$ \alpha_V = \frac{1}{V} \frac{\text{d} V}{\text{d} T} $$

 $ \small{\alpha_{V}}$ is the volumetric CTE, $ \small{V} $ is the volume in three dimensions, and $ \tfrac{\text{d} V}{\text{d} T} $ is the reciprocal of the temperature gradient with respect to the volume. For isotropic materials including most glass and metal, the relationship between CTEs is shown in Equation 4.

(4)$$ \alpha_L = \frac{1}{2} \alpha_A = \frac{1}{3} \alpha_V $$

In practice, notably for small temperature changes, the differential terms for the change in length and change in temperature ($\small{\text{d}L}$ and $\small{\text{d}T}$ respectively) are typically well-approximated by differences ($\small{ \Delta L}$ and $\small{ \Delta T}$ respectively) seen in Equation 5.

(5)$$ \alpha_L \approx \frac{1}{L} \frac{\Delta L}{\Delta T} $$

一般來說,物體溫度上升,體積會跟著變大,原因是其中組成分子的動能增加 (圖 1)。不過有一些罕見例外,例如水的溫度與長度之間就具有反向關係;水的 CTE 在 3.983°C 以下時會成為負值,因此溫度低於 3.983°C 時,水的體積會膨脹。

Figure 1: Changes in temperature (∆T) lead to a change in the length of a material (∆L) based on the material’s coefficient of thermal expansion (CTE).
圖 1: 溫度變化 $ \left( \small{ \Delta T \small} \right) $ 會造成材料長度變化 $ \left( \small{ \Delta L} \right) $ 變化依據為材料的熱膨脹係數 (CTE)

CTE 的單位為 $ \tfrac{1}{ ˚ \text{C}}$ or $ \tfrac{1}{ \text{K}}$。選擇適合應用的光學產品時,CTE 是重要的考量因素,因為光學產品大小可能影響元件的對準及應力。在溫度擺盪的環境中,使用者需要瞭解溫度上升時光學產品會膨脹。在室溫環境下為 25mm 的光學產品,到了 300°C 可能變成 25.1mm,可能導致安裝組件破裂,或以不需要的方向變形光線,進而影響指向穩定性及雷射對準;因此一般都希望具有低 CTE

折射指數的溫度係數

折射指數的溫度係數 $ \left( \tfrac{\text{d} n}{\text{d} T} \right) $ ,是衡量折射指數相對於溫度的變化情形。大部分紅外線材料的 $ \tfrac{\text{d} n}{\text{d}T} $ 比可見光玻璃高出好幾倍,對折射指數產生大幅變化。物質密度幾乎一定與溫度呈反向比例關係,亦即材料密度會隨溫度上升而降低,因此折射指數會隨溫度上升而降低。1 When designing athermalized lenses, glasses with both positive and negative temperature coefficients are paired together to balance out the refractive index change of each other.

材料 $ \tfrac{\text{d} n}{\text{d}T} $ 的完整公式為:

(6)$$ \frac{\partial n \! \left( \lambda, T \right)}{\partial T} = \frac{n^2 \! \left( \lambda, T_0 \right) - 1}{2 \cdot n \! \left( \lambda, T_0 \right)} \cdot \left[ D_0 + 2 \cdot D_1 \cdot \Delta T + 3 \cdot D_2 \cdot \left( \Delta T \right) ^2 + \frac{E_0 + 2 \cdot E_1 \cdot \Delta T}{\lambda^2 - \lambda^2_{\text{TK}}} \right] $$

其中

$ \small{ T_0 }$ 為參考溫度 (20℃)

$\small{T}$ 為溫度,以 °C 為單位/p>

$\small{\Delta T}$ 為與 $ \left( \small{T} - \small{T_0} \right)$
的溫差

$\small{\lambda}$ 為光線波長

$ \small{D_0, D_1, D_2, E_0, E_1,} $ 及 $ \small{\lambda} _{\small{\text{TK}}} $ 為材料常數

除了因為鍍膜折射指數變化造成的微小效能差異,$ \tfrac{\text{d} n}{\text{d} T} 不影響反射光學產品。不過 $ \tfrac{\text{d} n}{\text{d} T} $ 是穿透光學元件的重要屬性,因為有助於在溫度變化情況下判定其穩定性。高功率雷射光束入射光學元件時,一定會有一些吸收,造成溫度上升;$ \tfrac{\text{d} n}{\text{d} T} $ 可判定這對效能造成多少影響 (圖 2)。

Figure 2: The change in an optical component’s refractive index with temperature (dn/dT) can lead to a shift in a lenses focal length (∆f), changing the focus position.
圖 2: 光學元件折射指數與溫度的變化 $ \left(  \tfrac{\text{d} n}{\text{d} T} \right) $ 可能造成透鏡焦距偏移 $ \left( \Delta f \right) $, 改變焦點位置

熱傳導性

材料熱傳導性 $ \left( \small{k} \right) $ 用於衡量材料傳導熱能的能力 (圖 3),通常以 $ \tfrac{\text{W}}{ \left( \text{m}  \,  \cdot \, \text{K} \right)} $ 或 $ \tfrac{\text{Btu}}{\left( \text{hr} \, \cdot \, \text{ft} \, \cdot \, \text{˚F} \right)} $ 為單位量測,用於定義熱傳導率:

(3)$$ \dot{Q} = \frac{\text{d}}{\text{d} t} \left( Q \right) = -k \, A \, \frac{\text{d} T }{\text{d} x} $$
$$ \frac{Q}{t}  = k \, A \, \frac{\Delta T}{d} $$

$ \small{Q} $ 代表在時間 $ \small{t} $, 期間傳輸熱能的量,而 $ \tfrac{Q}{t} $ 單位為 $ \tfrac{\text{J}}{\text{s}} $, 或 $ \small{\text{W}} $。$ \small{A} $ 是基材的截面面積, $ \small{\Delta T} $ 為材料兩側之間的溫差,而 $ \small{d} $ 為材料厚度。

Figure 3: The thermal conductivity of a material (k) defines its ability to transfer heat (Q) through a given thickness (d).
圖 3: 材料熱傳導性 $ \left( \small{k} \right) $ 定義傳輸熱能 $ \left( \small{Q} \right) $ 通過特定厚度 $ \left(  \small{d} \right) $ 的能力

金屬等具備高傳導性的材料,其散熱能力高於玻璃或塑膠等熱導性低的材料。由於雷射輻射穿透光學元件的主要效應之一,就是輻射能會轉換為熱能,因此務必要瞭解材料的熱傳導性,以評估光學元件周圍的能量平衡。不會反射或穿透特定波長的材料,將吸收更多光線,溫度更快上升,例如彩色玻璃及吸收性濾光片。如果光學元件出現熱能以不穩定狀態聚積的情況,很快就會發生損傷,特別是在沒有設置有效冷卻系統的情況下。儘管如此,若光學元件為非同質性,其導熱能力不一致,則材料熱點可能快速且更有效地對元件造成損傷。類似於折射指數的溫度係數,瞭解熱傳導性相當重要,可協助建模高功率雷射系統,以及瞭解預期的光學效能效應。

參考資料

  1. “TIE-19: Temperature Coefficient of the Refractive Index.” Schott, July 2016.

更多技術資源

這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin