分辨率與對比度比較
成像資源指南第7.3部份
高水平光學效能對於成功的成像解決方案至關重要。Edmund Optics®經過精心設計,能在整個圖像平面內維持良好的光學效能。圖像邊角處的分辨率和對比度通常會下降,因此,在對比鏡頭總體效能時必須要考慮圖像中心和邊角處。
下文對比了我們的TECHSPEC®緊湊型定焦鏡頭與各競爭對手鏡頭在圖像中心及邊角處的效能。Edmund Optics®鏡頭於圖像中心處的對比度比最直接競爭對手要高30%。此外,Edmund Optics®鏡頭於邊角處的對比度是最直接競爭對手的兩倍多,這使得我們的緊湊型定焦鏡頭特別適合最簡單到最複雜的應用。所有測試都是使用1.3MP, ½”傳感器相機上的16mm鏡頭(f/2)和1.5”視場下進行的。

or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information