eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Microscopy | 顯微鏡 (150)

了解顯微物鏡

想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。

現在查看 添加內容至保存

未來的顯微鏡物鏡

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

現在查看 添加內容至保存

顯微鏡用螢光濾光片

想了解更多關於螢光顯微鏡用螢光濾光片的資訊嗎?在愛特蒙特光學了解更多資訊和庫存光學濾光片。

現在查看 添加內容至保存

使用螢光顯微鏡進行非侵入性的體內成像

UVP 的體內螢光成像技術,對癌症研究、心臟疾病和基因療法具有重要影響

現在查看 添加內容至保存

系統微型化適用的非圓形光學元件

Trimming the Fat: Truncating Lenses to Shrink Systems

現在查看 添加內容至保存

桿式反射鏡

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

現在查看 添加內容至保存

用於成像的液態鏡頭

Quickly Autofocus and Overcome Depth of Field Limitations

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡遠心鏡頭

Image Quality of a Telecentric with the Flexibility of a Liquid Lens

現在查看 添加內容至保存

全面採用非球面透鏡

Time to Replace Spherical Elements with Aspheric Lenses

現在查看 添加內容至保存

基礎鏡頭選型

要確定哪種成像鏡頭適合系統,了解所使用成像系統的參數非常重要。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

成像鏡頭選型指南

定焦鏡頭、變焦鏡頭、微距鏡頭都是可變倍率鏡頭。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

超快高色散反射鏡

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

現在查看 添加內容至保存

盡可能減少超快系統的熱透鏡效應

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

現在查看 添加內容至保存

高反射率反射鏡適合雷射應用

The industry standard method for quantifying reflectivity does not tell the whole story

現在查看 添加內容至保存

f/# (鏡頭光圈 / 光圈設定)

對於鏡頭而言,f/# 是最重要的設定之一,因為它控制多個參數。了解愛特蒙特光學的 f/# 控制功能。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭接環

用於將成像鏡頭連接到相機的安裝類型有很多。根據應用的不同,某些安裝座比其他安裝座更有用。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭間隔環,墊片和增距鏡

想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

傳感器和鏡頭

成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。

現在查看 添加內容至保存

加固成像鏡頭

Not all ruggedized imaging lenses feature the same type of ruggedization. Learn about the advantages and disadvantages of each type at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

下一代球面透鏡

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

成像鏡頭的強化設計

在嚴苛的環境中擁有應用程式嗎?了解愛特蒙特光學的不同類型的加固:工業、入口保護和穩定性。

現在查看 添加內容至保存

非球面透鏡的製造方式

愛特蒙特光學® 在每天 24 小時運作的非球面製造單元中每月生產數千個精密非球面透鏡。

現在查看 添加內容至保存

電影鏡頭、串流時代及非球面透鏡

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

現在查看 添加內容至保存

使用高色散超快反射鏡提供色散補償

請觀看愛特蒙特光學的 TECHSPEC® 高色散超快反射鏡,瞭解本產品如何在超快雷射系統中補償色散並壓縮脈衝期。

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡特性、應用以及技術

液體鏡頭具有許多特點,體積小,可以快速調整焦距以適應位於不同工作距離的物體。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

半導體超級反射鏡

Semiconductor supermirrors offer high reflectivity and outperform many IR mirrors on the market. Learn more about these new supermirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

加固成像鏡頭

愛特蒙特光學製造多種不同類型的加固成像鏡頭組件。

現在查看 添加內容至保存

為什麼使用消色差透鏡?

想知道為什麼應該使用消色差透鏡嗎?在愛特蒙特光學了解有關消色差透鏡的更多信息,包括解剖結構、顯著特徵等

現在查看 添加內容至保存

遠心鏡頭大小控制

在小放大倍率下,遠心鏡頭可能變得相當大且重,因為這種放大倍率需要大的前置光學。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
1-800-363-1992
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program