eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: Manual Stage and Slides | 手動平臺和滑塊 (156)

E 系列動態光學反射鏡調整組件

E 系列運動光學安裝座為實驗室使用、原型設計和系統整合等應用提供高價值和基本功能

現在查看 添加內容至保存

超頻譜和多頻譜成像

超頻譜成像(HSI)和多頻譜成像(MSI)是兩種 利用專業視覺系統從Extended獲取額外圖像資訊的相關技術 除可見頻譜之外的電磁頻譜區域。

現在查看 添加內容至保存

景深和焦深

您是否不清楚景深和焦深而感到困惑?在愛特蒙特光學中發現差異以及如何區分兩者。

現在查看 添加內容至保存

傳感器和鏡頭

成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。

現在查看 添加內容至保存

分辨率和 MTF 測試

時至今日,傳感器的像素越來越小,數量則持續增加,因此鏡頭製造商一方面增加選擇,同時也推動鏡頭設計及製造突破極限。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭間隔環,墊片和增距鏡

想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

被動消熱差設計介紹

Athermal optical systems are not prone to temperature changes in an environment. Learn more about the importance of having an athermal design at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

MTF 曲線和鏡頭性能

透過直接比較相關的調變傳遞函數 (MTF) 曲線來探索成像鏡頭表現的差異。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭實際性能和限制考量

需要幫助理解鏡頭實際性能和限制考量嗎?了解一些基本概念,有助於闡明您對愛特蒙特光學的理解。

現在查看 添加內容至保存

瞭解焦距長度和視場

了解如何透過愛特蒙特光學的計算、工作距離和範例了解成像鏡頭的焦距和視野。

現在查看 添加內容至保存

調制轉換函數在鏡頭設計中的像差平衡

您是否有多個涉及使用鏡頭的項目?在愛特蒙特光學了解可用於多種用途的不同鏡頭。

現在查看 添加內容至保存

光學系統機械設計、裝配和校準的5大考量

Are you designing an optical system? Be sure to review these 5 considerations relating to mechanical design, assembly, and alignment at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

調制轉換函數(MTF)和MTF曲線

MTF 曲線可讓您同時比較多個鏡頭的效能。要了解 MTF 曲線有何益處,請閱讀愛特蒙特光學的更多內容。

現在查看 添加內容至保存

平行性考量

Optical considerations for collimating various types real and ideal point sources. Learn more at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

用於眼科手術的雷射光學器件

眼部護理的未來取決於雷射光學。

現在查看 添加內容至保存

使用無限校正物鏡和管鏡

想要使用無限遠校正物鏡來拍攝影像嗎?您需要一個管透鏡才能做到這一點!了解愛特蒙特光學的原因和工作原理。

現在查看 添加內容至保存

利用自動駕駛汽車打造更安全的道路

交通運輸的未來取決於智慧安全自動駕駛汽車的成像系統

現在查看 添加內容至保存

Edmund Optics致上節日的祝福,不斷創造美好明天!

Edmund Optics致上節日的祝福,不斷創造美好明天!

現在查看 添加內容至保存

2µm 雷射

The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

現在查看 添加內容至保存

Trützschler 與 ITOS 偏振是生產更清潔的棉花的關鍵推動力

Trützschler 如何利用偏振來實現更高效的棉花加工,從而提供更清潔的產品並減少廢棄品,減少資源上的浪費並更加節約環保。

現在查看 添加內容至保存

光學和流式細胞儀如何改善胰臟癌治療

德州大學奧斯汀分校的研究人員正在利用影像系統來分析癌細胞的化學和機械特性,以確定最佳的治療方法。癌症治療的未來取決於光學。

現在查看 添加內容至保存

桿式反射鏡

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

現在查看 添加內容至保存

超薄高通及低通濾光片

Innovative ultra-thin filters provide flexibility, scratch resistance, and durability comparable to most hard oxide coatings. Learn more at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

濾光片鍍膜-傳統鍍膜和硬質濺鍍膜的比較

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

現在查看 添加內容至保存

當前機器視覺與相機技術發展趨勢

機器視覺技術的四大趨勢主題包括邊緣人工智慧(edge AI)、與高解析度感測器配對的人工智慧、基於事件的機器視覺以及SWIR感測器技術的可承受性。

現在查看 添加內容至保存

徹底改變燒傷護理 透過使用即時數據和人工智慧

醫療的未來取決於光學為基礎的非侵入性診斷,尤其是嚴重燒傷的治療。

現在查看 添加內容至保存

何謂成像?

在成像過程中,光線透過成像鏡頭從物體映射到成像感測器上,以再現物體的特徵和相似性,以便進行檢查、分類或分析。

現在查看 添加內容至保存

清潔光學產品

Looking for the best way to clean optics? Learn more about the different cleaning products and methods, along with tips to handle optics at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

系統微型化適用的非圓形光學元件

Trimming the Fat: Truncating Lenses to Shrink Systems

現在查看 添加內容至保存

深入了解錐透鏡

軸棱鏡可用於各種不同的領域。了解有關軸棱鏡以及如何在愛特蒙特光學的應用中使用它們的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program