eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: 紫外線和紅外線平凸 (PCX) 透鏡 (163)

極紫外線光學元件

Pushing Optics to the Extreme

現在查看 添加內容至保存

紫外雷射

A new generation of small, cost-effective, CW ultraviolet (UV) lasers allows more applications to move to UV wavelengths for increased power and precision.

現在查看 添加內容至保存

在紅外應用中使用彎月透鏡的優勢

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

MTF 曲線和鏡頭性能

透過直接比較相關的調變傳遞函數 (MTF) 曲線來探索成像鏡頭表現的差異。

現在查看 添加內容至保存

使用紅外線光譜進行假藥檢測

紅外線光譜用於檢測假藥中的有害化學物質,這對於在現場或實驗室應對鴉片類藥物危機至關重要。

現在查看 添加內容至保存

選擇正確的紅外線(IR)正確材料

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

調制轉換函數(MTF)和MTF曲線

MTF 曲線可讓您同時比較多個鏡頭的效能。要了解 MTF 曲線有何益處,請閱讀愛特蒙特光學的更多內容。

現在查看 添加內容至保存

菲涅耳透鏡的優點

Fresnel lenses come in different sizes and can be used in a variety of applications. Read more about the theory, manufacturing, and application use at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

為什麼使用消色差透鏡?

想知道為什麼應該使用消色差透鏡嗎?在愛特蒙特光學了解有關消色差透鏡的更多信息,包括解剖結構、顯著特徵等

現在查看 添加內容至保存

下一代球面透鏡

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

未來的顯微鏡物鏡

Advances in Microscopy Tackle the Challenges of the Future

現在查看 添加內容至保存

非球面透鏡的製造方式

愛特蒙特光學® 在每天 24 小時運作的非球面製造單元中每月生產數千個精密非球面透鏡。

現在查看 添加內容至保存

超頻譜和多頻譜成像

超頻譜成像(HSI)和多頻譜成像(MSI)是兩種 利用專業視覺系統從Extended獲取額外圖像資訊的相關技術 除可見頻譜之外的電磁頻譜區域。

現在查看 添加內容至保存

盡可能減少超快系統的熱透鏡效應

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

現在查看 添加內容至保存

電影鏡頭、串流時代及非球面透鏡

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

現在查看 添加內容至保存

傳感器和鏡頭

成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。

現在查看 添加內容至保存

為什麼要選擇消色差柱面鏡?

爭論是否使用傳統柱面透鏡或消色差柱面透鏡?了解愛特蒙特光學消色差柱面透鏡的優點。

現在查看 添加內容至保存

半導體超級反射鏡

Semiconductor supermirrors offer high reflectivity and outperform many IR mirrors on the market. Learn more about these new supermirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

什麼是柱面透鏡?

在愛特蒙特光學提供的本指南中了解什麼是柱面透鏡、它們的工作原理以及它們如何在不同系統中使用。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭實際性能和限制考量

需要幫助理解鏡頭實際性能和限制考量嗎?了解一些基本概念,有助於闡明您對愛特蒙特光學的理解。

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡遠心鏡頭

Image Quality of a Telecentric with the Flexibility of a Liquid Lens

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡特性、應用以及技術

液體鏡頭具有許多特點,體積小,可以快速調整焦距以適應位於不同工作距離的物體。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭間隔環,墊片和增距鏡

想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

全面採用非球面透鏡

Time to Replace Spherical Elements with Aspheric Lenses

現在查看 添加內容至保存

鏡頭的解剖結構

熟悉成像鏡頭組件的關鍵組件及其運作原理。

現在查看 添加內容至保存

非球面透鏡不規則 度及 Strehl 比

光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭效能曲線

您想測量鏡頭的性能嗎?儘管這可能是一項艱鉅的任務,但有一些曲線可以提供幫助。請造訪愛特蒙特光學以了解更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

基礎鏡頭選型

要確定哪種成像鏡頭適合系統,了解所使用成像系統的參數非常重要。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡基礎原理

使用液體鏡頭可以增強成像鏡頭的性能。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

景深和焦深

您是否不清楚景深和焦深而感到困惑?在愛特蒙特光學中發現差異以及如何區分兩者。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
1-800-363-1992
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program