eo_logo
 
Product added to cart

Edmund Optics®

知識中心

 由我們 240 多位全球工程師創建且經過驗證的可信任技術資源庫。

Filter
Search Results for: 熔融石英平凸 (PCX) 透鏡 (105)

菲涅耳透鏡的優點

Fresnel lenses come in different sizes and can be used in a variety of applications. Read more about the theory, manufacturing, and application use at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

在紅外應用中使用彎月透鏡的優勢

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

為什麼使用消色差透鏡?

想知道為什麼應該使用消色差透鏡嗎?在愛特蒙特光學了解有關消色差透鏡的更多信息,包括解剖結構、顯著特徵等

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡特性、應用以及技術

液體鏡頭具有許多特點,體積小,可以快速調整焦距以適應位於不同工作距離的物體。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

液態透鏡基礎原理

使用液體鏡頭可以增強成像鏡頭的性能。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

調制轉換函數在鏡頭設計中的像差平衡

您是否有多個涉及使用鏡頭的項目?在愛特蒙特光學了解可用於多種用途的不同鏡頭。

現在查看 添加內容至保存

非球面透鏡不規則 度及 Strehl 比

光學系統的 Strehl 比是其實際性能與其衍射極限性能的比較。

現在查看 添加內容至保存

什麼是柱面透鏡?

在愛特蒙特光學提供的本指南中了解什麼是柱面透鏡、它們的工作原理以及它們如何在不同系統中使用。

現在查看 添加內容至保存

為什麼要選擇消色差柱面鏡?

爭論是否使用傳統柱面透鏡或消色差柱面透鏡?了解愛特蒙特光學消色差柱面透鏡的優點。

現在查看 添加內容至保存

深入了解錐透鏡

軸棱鏡可用於各種不同的領域。了解有關軸棱鏡以及如何在愛特蒙特光學的應用中使用它們的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

基礎鏡頭選型

要確定哪種成像鏡頭適合系統,了解所使用成像系統的參數非常重要。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

瞭解球透鏡

Have a question about ball lenses? Find more information about these optical components including essential equations and application examples at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

使用柱面透鏡時的考量

了解使用柱面透鏡時應考慮的規格,包括愛特蒙特光學的倍率軸楔塊、平軸楔塊和軸向扭曲。

現在查看 添加內容至保存

鑽石車削離軸拋物面反射鏡的粗糙度

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

鏡頭接環

用於將成像鏡頭連接到相機的安裝類型有很多。根據應用的不同,某些安裝座比其他安裝座更有用。

現在查看 添加內容至保存

遠心鏡頭大小控制

在小放大倍率下,遠心鏡頭可能變得相當大且重,因為這種放大倍率需要大的前置光學。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭的解剖結構

熟悉成像鏡頭組件的關鍵組件及其運作原理。

現在查看 添加內容至保存

球面透鏡的精準容差

光學鏡片需要非常精確的公差。在愛特蒙特光學了解有關球面透鏡公差的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

形狀因素對非球面設計的影響

Learn how the shape factor of an aspheric lens effects its performance and when certain shape factors are the most advantageous.

現在查看 添加內容至保存

選擇正確的紅外線(IR)正確材料

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

雷射擴束鏡

雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。

現在查看 添加內容至保存

非球面消色差透鏡

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

現在查看 添加內容至保存

MTF 曲線和鏡頭性能

透過直接比較相關的調變傳遞函數 (MTF) 曲線來探索成像鏡頭表現的差異。

現在查看 添加內容至保存

常用雷射材料

了解最常用的雷射光學材料將有助於輕鬆瀏覽 EO 的多種雷射光學組件選擇。

現在查看 添加內容至保存

鏡頭間隔環,墊片和增距鏡

想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。

現在查看 添加內容至保存

成像鏡頭選型指南

定焦鏡頭、變焦鏡頭、微距鏡頭都是可變倍率鏡頭。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存

傳感器和鏡頭

成像鏡頭和感光元件配對時必須特別注意。

現在查看 添加內容至保存

高色散反射鏡

超快高色散反射鏡對於超快雷射應用中的脈衝壓縮和色散補償、提高系統性能至關重要。

現在查看 添加內容至保存

使用無限校正物鏡和管鏡

想要使用無限遠校正物鏡來拍攝影像嗎?您需要一個管透鏡才能做到這一點!了解愛特蒙特光學的原因和工作原理。

現在查看 添加內容至保存

進階鏡頭選型

鏡頭的調製傳遞函數會根據工作距離、感測器尺寸、f/# 和波長而變化。在愛特蒙特光學了解更多。

現在查看 添加內容至保存
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program